This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:多相操作

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720153/ucc28070-multiple-phase-operation

器件型号:UCC28070

您好!

我想了解有关多相操作的更多详细信息。

1.我找不到 UCC28070的电流共享引脚、请告知分路电流共享如何工作。

2.对于 SS、IMO 引脚、如果将它们短接在一起、如何设置电阻器/电容器值、它是否与单模块设置相同、或需要双 精度或半精度值?

3.对于 VSENSE、VINAC、SS 和 VAO 引脚、如果在这些引脚上单独使用相同的设置电阻器/电容值、但不将引脚短接在一起、会发生什么情况?

4.是否有任何引脚可以显示电流(输入或输出)值或等效值?

5.您是否有多相测试报告? 是否有 多相演示板?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang、

    答案如下。

    电流共享性能取决于两个 UCC28070控制器的内部放大器和比较器的亲属容差和偏移、因为它们使用 IMO 信号来测量其电流环路的电流信号。

    2.每个控制器的功率应为1200W 设计的50%,因此对于1200W 设计,我将根据600W 设计计算每个控制器的功率,假设有20%的裕量,以便在运行期间允许组件降额和电流共享的一些不匹配。

    由于单独的电阻式感测链的容差、负载共享之间会有一些额外的不匹配。 我建议两个控制器只使用一个 VSENSE 电阻感测链。

    4、电流感应仅使用 PFC 开关电流、控制器在内部模拟下斜率。 控制器不能提供完整的输入或输出电流图片。

    5. TI 的数据表中只有基本原理图。 没有演示板的测试报告可用于使用 UCC28070的多相 PFC。

    此致

    Peter