This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:软启动

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677213/ucc256303-soft-start

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:UCC28070

你好
我的客户目前正在使用 UCC28070 + 256303开发800W 标牌。 我首先打开 UCC28070。

然后、通过外部开关打开/关闭 LLC (256303)来确认软启动操作。

因此、低侧栅极将保持打开一段时间。

之后是 VSS 和输出上升。 这是正常的吗? 如果存在异常、我是否需要检查?

我附上这份材料。 请确认。 在初始操作中、FSW 会快速增加。 这可能是个问题吗?

e2e.ti.com/.../UCC256303-START.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    第一个 LO 脉冲更长、用于为引导电容器充电。 电荷启动状态大约为250us、这与示波器波形中显示的状态保持一致。

    您可以通过调整 VCR 分压器中的电容和调整 SS/LL 电容器来限制启动期间的最大开关频率。 请查看此实用设计指南的第2部分以供参考:www.ti.com/.../slua836a.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个关键问题是有关启动时快速运行的开关操作。

    在此状态下、IC 本身是否存在任何问题?

    (当 FET 在开关速度规格方面没有问题时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Andy:

    处于此状态的 IC 没有问题。 我希望 IC 在软启动期间能够以高于谐振的频率运行。 您可以通过调节 VCR 分压器和软启动电容中的电容来控制启动期间的最大开关频率。 请查看实用设计指南的第2部分以供参考:

    此致、

    本·洛夫