This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:WDI 和 WDO 功能

Guru**** 2892790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677682/tps3850-wdi-and-wdo-functionality

器件型号:TPS3850

您好、先生、

您能不能很快告诉我如何使用 TPS3850 IC、因为我看到在电源轨的欠压和过压条件下、有一个用于将复位引脚重置到微控制器的计时器。 那么,为什么需要 WDI 和 WDO 呢?




谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akilan:

    您知道看门狗是什么以及它的用途是什么吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akilan、

    该器件是一款具有窗口看门狗的欠压+过压监控器(WDI 为看门狗输入、WDO 为看门狗输出)。 基本而言、看门狗用于监控微控制器或处理器。 微控制器需要经常向 WDI 引脚发送脉冲(时序由 SET1、SET0引脚以及 CWD 电容器设置)、如果微控制器不在特定时间内发送脉冲、则 WDO 引脚将变为有效状态。 我们有许多监控器没有您想要的看门狗功能。

    请描述您的应用需求、我可以帮助您选择正确的器件。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、谢谢。