This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62092:电荷泵电容器和相位裕度

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714617/tps62092-charge-pump-capacitor-and-phase-margin

器件型号:TPS62092

您好!

客户听说 TPS6209x 的电荷泵电容器具有相位裕度调节功能。 我认为它不正确、但请让我确认。

我们是否有 TPS6209x 相补角仿真数据?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    我很高兴为您提供支持。

    引用数据表第8.3.1节:

    ' CP 和 CN 引脚必须连接到外部10nF 电容器、以完成栅极驱动器的电荷泵。 该电容器的额定输入电压必须为。 不建议将任何其他电路连接到 CP 或 CN 引脚。"

    因此相位裕度不受电荷泵电容器的影响。

    我没有相补角的仿真数据、但我可以为您提供测量结果。 客户的 Vout、Vin 和负载条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel -San、
    感谢您的回答。 我不清楚客户希望从相补角数据中了解什么。
    请让我询问您是否客户确实需要测量数据。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel -San、
    客户要求测量 TPS62092的相位裕度。 我将离线共享原理图。 您是否支持此请求?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    我已经离线回答了您的问题。

    请给我们反馈以关闭此帖子吗?