This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33630:LMR33630 B 和 C 的 WEBENCH 可用性

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677841/webench-tools-lmr33630-webench-availability-of-lmr33630-b-and-c

器件型号:LMR33630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMR33630、并对 WEBENCH 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我有 一条有关 WEBENCH 的确认信息。

我尝试仿真 LMR33630C、但只有 LMR33630A 可用。

是否可以更改为 LMR33630C 并将其合并?

由于 A、B 和 C 之间的开关频率不同、因此组件的常数也应 不同。

我渴望使用 LMR33630C 进行仿真。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 工具上有一个下拉菜单、可供您选择所需的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢你的答复。

    我可以从 WEBENCH 顶部转到 LMR33630B 和 C。

    但我 无法 从"产品文件夹"中找到。

    请  修改为荷。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一