This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130上电/断电顺序原理图查看

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719244/tps82130-tps82130-power-up-down-sequence-schematic-review

器件型号:TPS82130

尊敬的专家:

您可以帮助查看采用 TPS82130的原理图设计吗? 尤其是关于 PG/EN 的加电/断电序列。

五个 TPS82130器件、所有输入均为相同的 Vin=5V、PG 可通过电阻上拉至 Vin=5V、然后控制另一个器件的 EN。

这种连接是否正常?  谢谢。

此致

徐文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 这是 PG 输出的一个非常典型的用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    感谢您的响应、对于此典型用例、断电顺序如何? 因为这五个器件都连接到相同的 Vin=5V。

    您是否具有类似应用的加电/断电测试结果? 谢谢。

    此致

    徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该序列将与上电过程中的序列相同。 当电源正常状态变为低电平时、您将禁用第一个器件、随后的器件将被禁用。 TPS82130上的 PG 在器件禁用时变为低电平(数据表第7.4.4节)、因此没有延迟。