This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61260:无法使用此器件创建设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678207/webench-tools-tps61260-design-cannnot-created-with-this-device

器件型号:TPS61260

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户考虑将 TPS61260用于以下应用。
VIN=3.3V、Vout=4.0V、Iout (max)=0.1A

但是、它显示了"无法使用此器件创建设计"、如下所示。




http://www.ti.com/product/TPS61260?keyMatch=TPS61260&tisearch=Search-EN-Everything

我相信 TPS61260可以在上述条件下使用。
您可以为该问题提供支持吗?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、

    只需告诉您支持此部件的工程师目前正在休假。 您可能需要等到下周初才能得到答案。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

    感谢您的善意提醒。
    好的、我将等待您的参考。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该器件可在此输入/输出条件下使用。 模型中应该存在问题。 我们将对其进行更改