This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51367:我们是否可以使用温度范围为-40至+85的类似 TPS51367电源器件?

Guru**** 2815325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51367, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720161/tps51367-may-we-have-similar-tps51367-power-device-that-temperature-range-is--40-to-85

器件型号:TPS51367
主题中讨论的其他器件: TPS53319

你(们)好,先生  

我们是否可以使用温度范围为 -40至+85的类似 TPS51367电源设备?

我建议使用 TPS53319、但客户需要 VSN/GSNS 函数。  

你可以提出建议吗?

                           令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    51367属于我的产品线。

    但是、我 的产品系列中没有其他与51367完全相同的功能部件、您能否告诉我们您需要什么电源规格以及它的用途是什么? 可能还有一些其他器件型号可以满足您的要求。

    裕昌