This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:预偏置启动

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130, TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677872/tlv62130-pre-biased-startup

器件型号:TLV62130

您好!

我的客户对 TLV62130的预偏置启动有一些要求。

​​在以下情况下、泄漏电流的值有多少?

 

PVIN/Avin=11V
 EN=0V
 Vos=3.1V(预偏置)Ω

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakamura-San、您好!

    3.1V 电压的泄漏取决于流经外部 FB 分压器的电流。 如果使用 TLV62130A、由于 A 版本在 EN 为低电平时将 PG 保持低电平、因此 PG 电阻器还将通过其上拉电阻器灌入电流。

    当然、也会看到3.1V 电压的其他电路(负载)将消耗其电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的快速回复。
    由于客户正在考虑版本 A、我们还需要注意 PG 电阻器。
    是否有关于这些值的数据、例如评估板?

    此致、
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakamura-San、您好!

    不清楚您的问题是什么。 如果将 PG 引脚上拉至施加的3.1V 电压、则 PG 引脚将灌入您在第一篇文章中详述的条件下的电流。 该电流的计算公式为 I = V/R

    本应用手册详细介绍了如何计算上拉电阻器值: www.ti.com/.../slva485.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    谢谢、
    我知道、我将考虑 FB 电阻和 PG 电阻(以及负载)来计算泄漏电流值。

    中仓市道一