This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740B:TPS82740BSIPT -需要铅涂层

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678172/tps82740b-tps82740bsipt---need-lead-finish

器件型号:TPS82740B

您好!

我们有一位客户要求此器件的铅涂层。 在数据表和网站中、只需显示"Call TI"即可。

可以有人来看看这个吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    本应用手册解答了有关以下 MicroSiP 的大多数问题: www.ti.com/.../slib006.pdf

    涂层为 SAC305:BGA 凸点和无源接头均为 SAC305 (3% Ag、0.5% Cu、Balance Sn)。