This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100-G1:关于通过 bqStudio 更新 IC 值以进行学习周期

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677980/webench-tools-bq34z100-g1-regarding-updating-values-to-ic-through-bqstudio-for-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

IAM 测试蓄电池型号:铅酸,12伏电压,1.3安时容量。

我能够在 bqStudio 中获取电压。

我将设计容量:1300 mAh 和设计能量:15600 、Qmax :1300、化学 ID 更新为:0802。

请指导我或提供任何其他要通过 bqStudio 更新到 IC 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    我们也看到了这个问题、并将回答这个问题。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    请确保您使用 bqStudio 中的 Chemistry 插件来更新化学 ID (电池配置文件)。 只需更改 DataFlash 中的数字就不会更改配置文件。
    对于其他参数、最佳的起点是遵循 bq34z100-G1数据表中的分步设计过程。 闪存更新正常电芯电压是一个例外。 对于铅酸和镍氢、1V 的值通常是可以接受的、因此请忽略数据表中的公式。