This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13610:生产

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520, LMZ13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677965/lmz13610-production

器件型号:LMZ13610
主题中讨论的其他器件:LMZ31520

我对此芯片有疑问。

该芯片是否会持续生产? 我们计划在我们的产品上使用此 IC、如果它停止生产、这将是不幸的。

我们可以用整盘器件购买这款芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kwangbok、

    让我看看这个、然后返回给您。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Kwangbok、

    LMZ31520将继续在试管和 T/R 载波中投入生产。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    您刚才提到、LMZ31520将投入生产。

    这是否意味着 LMZ13610在未来不会生产? 因为我问过有关 LMZ13610的问题。

    我们目前正在将24V 转换为5V ...因此我们无法真正使用 LMZ31520。 如果 LMZ13610停止生产、是否有可替代该器件的 IC?  

    我们需要24V -> 5V、10A (最大值)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Kwangbok、

    抱歉。 我将器件型号误认为是另一个器件。 LMZ13610将继续投入生产。
    此致、
    Jimmy