This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:电流设置与放大器;待机状态

Guru**** 2635565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715447/lm3549-current-setting-standby-state

器件型号:LM3549

你(们)好

我的客户有疑问。

数据表 P10中介绍了 ISET 的①The 计算公式。
为什么计算公式因当前值而异?

②How 我是否可以判断它已进入待机状态?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、
    (1)该器件在电流寄存器设置和输出电流之间划分了两种线性关系。 第一步是寄存器0-710记录输出电流0-550mA、第二步是寄存器710-1024记录输出电流550mA-700mA、第二步具有更高的分辨率。
    (2)我对"如何判断它已进入待机状态"不是很清楚、您是说您想在待机状态期间更改输出电流? 我认为您需要分两步来以不同的关系调整输出电流。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean

    感谢你的答复。

    你是对的。
    客户担心寄存器设置未反映在器件中的情况。
    当无法确认已达到待机状态时、何时可以进行寄存器设置?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、
    我想您可以参阅 LM3549数据表第6页了解详细的运行状态。 启动时,它将进入待机模式。 在正常模式下工作时、如果所有 X_EN 输入在由超时寄存器设置的时间段内处于低电平、器件将返回待机模式。 因此,您可以在超时后等待,它将进入待机模式。 此时可以写入 EEPROM。 在应用程序中,您将多次更改 EEPROM?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean

    我想它不会在这个应用中写入很多次。
    我会告诉客户、没有任何指标可以判断他们已经进入 STANABY 状态。

    感谢您的回答。

    最恰当的考虑
    T Kishi