This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400EVM-678:可以#39;t 将 TPS65400EVM-678连接到 USB2ANY

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400EVM-678, USB2ANY, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718433/tps65400evm-678-can-t-connect-tps65400evm-678-to-usb2any

器件型号:TPS65400EVM-678
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTPS65400

您好!

我最近购买了 TPS65400EVM-678。 我尝试安装 PI-Commander 并运行 PI-Commander-PMU.exe。 PI-Commander 已成功连接到 EVM。 但开关稳压器等功能不起作用。

假设 USB2ANY 固件出现问题、我将固件更新为2.8.2.0

现在 、软件中未检测到 TPS65400EVM、同时绿色 LED 也在闪烁(闪烁4次并持续暂停)。 窗口中显示 USB2ANY、但  不显示 TPS65400

USB2ANY 与 USB2ANY Explorer 连接、我通过检查30引脚端口的 GPIO 电压进行了确认。


此外、我还检查了在插入 USB2ANY 时 VOUT1/2/3/4的电压、没有任何稳压器的输出。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

此致、
Nisala