This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099x -单节电池升压-高达1安

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61029, TPS61021A, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678070/tps61099-tps61099x--one-cell-battery-boost--up-to-1-amp

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61029TPS61021A

您好!

是否有将1节碱性电池升压至3至3.6伏的优惠、建议、这些电池可处理最低负载500mA、最高800mA?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持该部件的工程师目前不在办公室。 现在让我来回答:输入电压为3V 时、500mA 负载在输入电压为1.5V 时将变为>1A 直流、开关峰值电流远高于1A 限值。 因此、它无法支持您的负载。

    您可以考虑 TPS61029、它可以处理更高的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61099无法将此输出电流作为电流限制。 我建议使用 TPS61021A。