This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678136/lm3481-lm3481

器件型号:LM3481

您好!

我们计划 在设计中使用 LM3481 SEPIC

我在设计过程中使用了 TI 电源设计器、以满足我们的规格:VIN=21-30V

O/P=24V/2A  

但 ti 的参考原理图显示了两个电感器 L1和 LOUT

L1 = 18uH、L2 = 470uH、您能告诉我为什么这么大的电感器比输入电感器大将近20倍。

通常使用1:1耦合电感器。

此致、

纳米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两者都应该起作用。 无需使用 L1=L2。 人们使用1:1耦合电感器主要是为了提高可用性。

    有一篇文章讨论了此主题。 链接如下。

    www.ti.com/.../slyt411.pdf

    谢谢