This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494短路保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718448/tl494-tl494-short-protect

器件型号:TL494

您好:团队

其中一位客户对 TL494的短路保护有疑问。 我会尝试 找到更多详细信息。 下面是他的描述。

'  使用 TL494制造的100W 正向 DCDC 将在输出短路后触发保护。   短路被消除后、开关电源是否会恢复正常? 如果可以实现、如何设计电路。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、

    短路保护是内部基准稳压器保护、当 REF 引脚驱动超过25mA 的电流超过1秒时、它将关闭控制器。
    您能否分享客户参考的100W 设计、以便更好地了解其应用。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你区域。
    我将获得更详细的信息、以获得更好的支持。