This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:输入和输出符合规格、但无法在 webench 中运行

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677379/tps7a7002-inputs-and-output-within-spec-but-not-able-to-run-in-webench

器件型号:TPS7A7002

具有以下要求的客户

LDO,Vin=6V;Vout=0.5V~2V;Iout=2A

我们将查看器件"TPS7A7002"、

但是、当我尝试在 webench 上运行仿真时、它失败了"表明结温过高"

但输入和输出 V/I 在该范围内。

请评论客户是否可以根据要求使用此部件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    2V 输入至输出差分电压乘以2A 负载电流可得出封装必须散发的4W 热量。 结至环境热阻为46.4°C/W 因此、芯片会在整个环境温度范围内加热186K……

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    正如 Kai 提到的、该器件的功率耗散无法处理压降(Vin 和 Vout 之间的差值)乘以负载电流所产生的功率。

    对于输入电压= 6V、输出电压= 2V、输出电流= 2A、功率约为8W。
    对于输入电压= 6V、输出电压= 0.5V、输出电流= 2A、功率约为11W。

    结至环境热阻为46.4°C/W 您需要建议客户考虑降低 Vin。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释  

    是否有推荐器件?

    输入电压/输出电压参数的情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    列为 LDO 的最低结至环境热阻约为23°C/W 大多数 LDO 的工作结温都低于150C。 在此功率范围内、您可能应该考虑使用降压转换器。

    在这里、您可以找到有关 TI 降压转换器的更多信息。
    www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Jason Song