This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:LP2992 &放大器的热关断容差;LM2985

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2992, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676841/lp2992-thermal-shutdown-tolerance-for-lp2992-lm2985

器件型号:LP2992
主题中讨论的其他器件: LP2985

您好!

列出的 LP2992和 LM2985均具有热关断特性、但 规格中没有特定的热关断阈值或容差。 您能提供详细信息吗?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christina、

    LP2992的典型热关断温度为160C。 这不是可确保的规格、它超出了可确保的工作温度范围。 我无法从 TI 网站找到 LM2985? 您能否再次检查您提供的器件型号是否正确?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    LM2985-N 如何? 如果您提到这不是一个可确保的规格、这是否意味着无法保证热关断将在160C 的哪个点生效?

    谢谢、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christina、

    执行热关断仅是为了使芯片承受过热。 客户不得使用此功能来反复关闭稳压器、或使用它来更换适当的散热器。 每次热关断都会以三倍的方式对芯片进行应力并缩短其寿命。 最好不要发生热关断...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christina、

    我在 TI.com 上找不到最接近 LP2985的 LM2985、这是您想要的吗? 对于您在热关断方面遇到的问题、是的、热关断不是一个有保证的规格、我们仅提供热关断的典型值。

    此致、
    Jason Song