Other Parts Discussed in Thread: BQ24105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105 尊敬的所有人:
我 将使用 bq24105为3节电池充电。
请查看下面的原理图以了解任何问题。
*适配器:12 ~ 14V,0.6A ~ 1A。
电池容量:11.1V (3.7V 3节)、锂离子、2200mAh (0.2C 标准充电)
*充电结束电压:12.6±0.08V
我是否可以在系统电源上同时使用 ADTPWR 和 BATPWR?