This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2596:可调节输出和穿孔?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678087/webench-tools-lm2596-adjustable-output-and-through-hole

器件型号:LM2596

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

仿真器是否可以使用 LM2596的可调节版本直接仿真可调节降压转换器? 我知道只有需要更改的反馈才是数据表中记录的反馈,但我想知道 WEBENCHRegistered设计器是否与之兼容,您会告诉它执行可调输出(可能使用电位计?)。  您还能告诉 WEBENCHRegistered只使用通孔器件,因为我使用的许多电路板实际上只有通孔兼容(我是一个业余爱好者,用非定制电路板手工焊接所有东西)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我直接从产品文件夹 www.ti.com/.../LM2596运行 LM2596 Webench 仿真时

    所选的默认 IC 为 ADJ 版本。 在原理图中、您可以看到 Rfb1和 Rfb2连接到 FB 引脚。 您还可以签入 BOM、U1是仿真中的可调节版本。

    我不知道如何筛选 Webench 中的仅通孔器件。 我将由 Webench 工具专家为您提供帮助。

    -杨