This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:小型电池和待机电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25100, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678019/bq51050b-small-batteries-and-standby-current

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ25100TIDA-00318

你(们)好

我打算使用 BQ51050B 通过小型电池(大约几 mAh)为可穿戴设备充电、我有以下问题:

-此芯片是否支持为如此小的电池充电? 我将 RILIM 设置为330k、这应使电流略低于1mA。 整个系统(Qi Tx 到 Rx)中是否存在任何问题?

-芯片的待机功耗是一个问题(根据数据表12uA)、这将在几天内耗尽我的电池电量、因此我考虑根据下面的原理图在 BAT 端子和电池之间添加一个 PMOS (Q1)。 数据表中指出/CHG 输出为漏极开路、因此理论上可以这样做、除非在芯片内部/CHG 和电源轨之间有一个保护二极管、否则如果芯片没有电源、该二极管显然会将 CHG 拉低。 在这个配置中、一旦应用了 Tx 场、芯片将被加电、它会认为电池电量耗尽、因为 BAT 上没有电压、它将从预充电开始、而预充电反过来(我相信)将激活将电池连接到芯片的 PMOS。 还有其他我没有想到的问题吗?

谢谢

重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    bq51050B 旨在支持1A 充电器电流、并且无法很好地扩展到低电流应用、ILIM 引脚上电流测量电路的精度。 此器件无法实现1mA 范围内的电流。
    查看 TI 参考设计 TIDA-00318、该设计将使用具有更好低电流性能的 bq25100。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill

    感谢您提供这些信息。 根据数据表、bq2510x 的最小充电电流为10mA、这对于我们的电池来说仍然太高、是否可以在10mA 以下运行(我正在查看1至2mA 的充电电流) 或者 TI 是否还有其他器件可用于降低该值?

    此致

    重做
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2510X 是我们在低电流下拥有的最佳解决方案、没有1至2mA 范围的解决方案。