This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:可下载 TPS40210设计的电子表格

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678122/tps40210-spreadsheet-available-to-download-for-a-tps40210-design

器件型号:TPS40210

是否有可供下载的电子表格用于插入 TPS40210设计的数字?

我很难在4mA 时获得22VDC 至36VDC 的输入和210VDC 的输出。

一些计算似乎不清楚。

一些等式表示 Fosc 以 Hz 为单位、而其他时间以 kHz 为单位。 因此、使用200或200、000变得不清楚。

使用 P15 7.3.5上的 Rt 公式、我得到389欧姆的 Rt、这是不正确的。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 eq (14)下方提到、对于该等式、FSC 以 kHz 为单位。 我刚刚使用图中所示的器件值验证了方程式。 30。