This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要稳定电流源设计建议

Guru**** 2911280 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59213, LP55281, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719913/need-stable-current-source-design-suggestion

主题中讨论的其他器件:TLC59213LP55281LP55231

大家好、我想创建一个具有以下特性的电流源电路:

-能够驱动~20mA±<1 μ A 和~140mA 50µA±<2mA 的电流

-更喜欢8通道或更多通道

我遇到 了 TLC59213、发现电流规格和通道数完全符合我的需求。

但我不确定该芯片是否有助于为 LED 驱动器应用提供稳定的电流。

1.我看到了 Link alt_slvs867b.gif 如果我尝试在图中选择高精度 Y1-Y8、该设计是否有助于提供稳定的电流?

2.如果此电流源解决方案不符合我的精度要求、您是否有任何其他可帮助实现此目标的建议 IC?

3、这个芯片能否提供连续脉冲电流? 如果没有、您有什么建议芯片?

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yui、

    它可以提供稳定的电流。 您可以使用 D1至 D8来实现连续的使用电流。

    实际上、您的精度非常高。 我们的 LED 驱动器无法满足~20mA±<1 μ A 和~140mA 50µA±<2mA 的电流要求。

    但您也可以查看 LP55231和 LP55281、它们是另外两个电流源驱动器。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth