This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:需要有关将 BQ35100PW 从台湾合同制造商进口到美国公司的信息

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677401/bq35100-need-information-for-importing-bq35100pw-from-contract-manufacturer-in-taiwan-to-our-company-in-us

器件型号:BQ35100

需要 BQ35100PW 的导入信息、ECCN、HTS 和 COO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    这些论坛旨在解答技术问题。 如有此类问题、请联系

    TI 支持中心。 www.ti.com/.../calltisupport.tsp

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被告知要通知客户支持、因为我的问题不需要工程师进行响应。  我向客户支持发送了请求、但没有得到回复。  更好的做法是、重新定向我的问题的响应或不响应。  也许工程人员可以量化对缺乏响应的影响、然后回复我。

    此致、

    您的客户

    Mike Madeleine

    Reviver Auto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我要再次提醒大家、这些论坛主要针对技术问题。 请尝试保持您的回答专业、更少讽刺。

    我能够与非技术人员核实、并为您找到答案

    ECCN 为 EAR99
    HTS 是85423951
    CCO 是 CHN


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答问题。 就我的策略而言,正如你的回应所证明的,它是有效的。 专业精神通常以结果和语言技能来衡量。