This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:Icout (RMS)计算中的 NC 参数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719797/tps54202-nc-parameter-in-the-calculation-for-icout-rms

器件型号:TPS54202

我目前正在研究 TPS54202 IC 的设计计算。

在数据表的第16页上、ICout (RMS)的计算有一个参数"nC"、在任何地方都没有描述。 您能否确认此参数是什么?

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54202.pdf

谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    它是输出电容器的数量。 由于并联的电容器越多、每个电容器上的电流就越小。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还能不能帮助澄清前馈电容器要求。 公式14显示 f0=3.95/(Vout*Cout)。 有关这一点的段落似乎表明、低于40kHz 时不需要前馈电容。

    但是、稍后在表2中显示了在1.8V 输出电压、Cout 66uF 的情况下、应使用47pF 电容。 但对于这些值、f0为33.25kHz (低于40kHz)。

    我的22uF Cout、100k R2和5V 输出电压计算器具有以下特性:

    F0 = 35.9kHz (3.95/(5*22E-6))
    前馈电容要求:44.3pF (基于 eq 16)

    我只想确保我理解这一点、因为 f0低于40kHz、但 calc 16建议我需要一个电容器? 这是为了提供额外的相位裕度吗? 无论如何、我会在设计中添加封装、但这有助于澄清问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您提到的公式只是估算值。 无论在这里放置一个 CFF、都是一件好事或更好的事情、不是好事或坏事。 最终标准应基于波特图。 估算只是一个快速参考建议。

    从时域的角度来看,CFF 为小的高频误差信号提供了一条快速路径,使其到达 FB 引脚。

    从频域的角度来看、CFF 与 RFBtop 形成一个零点、RFBTop//RFBbot 形成一个极点。 零点频率低于极点。 因此、它会放大带宽、并引入相位升压、这有利于实现稳定性和快速环路响应。

    对于5V 输出电压的应用、我建议您在此处放置一个 CFF。  

    此致、

    Sam