This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 识别 TI 器件型号

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719872/identify-ti-part-number

维修设备时、发现 VQFN-32 (5x5mm)外壳中的电路损坏、其名称为98044A1。 本例中还列出了 TI 的首字母缩写、因此我认为这是德州仪器电路。 很明显、这是一款电源管理 IC (PMIC)、其中包括直流/直流降压转换器和 LDO。 我找不到电路类型信息。 是否有人可以帮助我识别此电路? 这可能是 TPS * PMIC 范围。 感谢您的任何建议。

Patrik Kortis

捷克共和国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrik、

    遗憾的是、该器件不是公开发布的器件、因此我们无法提供有关该器件的任何信息。 如果您想了解更多信息、请与系统制造商联系。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我对这些信息不满意,因此修理我的设备(GPS Garmin)的机会很少:-(. 尽管如此、感谢您提供的信息、我将尝试从器件制造商处获取更多信息。

    我祝捷克共和国的一天愉快。