This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:静态电流测量设置

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718881/bq25895-quiescent-current-measurement-setup

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户 对 BQ258810静态电流有疑问:

数据表指出、在电池供电时、我们应该预计32uA (典型值)、但我看到的电流接近40uA。 您能否告诉我达到32uA 所需的设置是什么? 软件是否需要将充电器置于任何特定状态?

我的电流设置是 VBATT 为3.8V 并在25°C 下运行。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuchen、

    该最大规格在 VBUS=5V、ADC 被禁用并且 REGN 上无负载的情况下确定。  这是您的测试条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户的状况如下:

    * VBATT = 3.8V
    * VSYS 上无负载
    * VBUS 不能通电
    * BATFET 已启用
    *应禁用电池监控(REGN 为低电平)

    除了 BQ25895之外、几乎不需要任何其他组件、并且为 VBATT 提供3.8V 电压、但仍消耗40uA 电流。

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuchen、

    未应用 VBUS 时的 IBATz 规格 为32-60uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    了解由于器件变化、它为32uA (典型值)至60uA (最大值)。 我想客户想知道是否有一些关于测量设置的建议、以获得最准确的测量。 我没有看到有关这方面的应用手册。  我将首先验证这一点、然后再返回给您。

    谢谢、
    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    只需通过精密电流表将电源连接到 BAT 即可。 当仅使用电池时、该器件会将自身置于 HiZ 模式。 我怀疑他们正在查看 VBUS=5V 的规格、最大值为32uA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我提到40uA 在技术规格范围内、并且由于特定批次或器件的工艺略有差异、它可能高于典型的32uA。

    以下是客户的反馈:虽然技术上属于规格范围、但我使用的大多数器件在25C 时显示"典型"值、"max"值是为了考虑整个温度范围-在本例中为85C。

    我只是担心我们在这里缺少一些东西、因为我们测试的单元在室温下/接近32uA 时都没有执行。 如果您认为这只是工艺变化、您是否有一条可用于此规格的正常分布曲线? 我还可以尝试在85C 下运行芯片、看看它是否仍然符合"最大"规格。

    可以对此进行评论吗?

    谢谢、
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuchen、

    我们在生产中的室温下测试此规格。  最大值是从样本随温度变化的特性化得出的。  该值随流程的变化而变化并不是不合理的。  我们通常不会在论坛上共享分销数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否能够通过电子邮件共享分发数据?  

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    生产数据为内部数据。 谢谢!