This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:基本电压逆变器的电容器选择

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677915/lt1054-capacitor-selection-for-basic-voltage-inverter

器件型号:LT1054

大家好、

我想使用 LT1054作为基本电压逆变器将12V 转换为-12V。 在数据表中、有一个设计符合我的要求、如下所示。

我的问题是我可以在 CAP+/CAP-端子之间使用10uF/25V 陶瓷电容器吗? 还是必须使用电解电容器或钽电容器?

陶瓷电容器、电解电容器或钽电容器之间存在差异的材料很多。

我的问题是:

相同值、例如 10uF/25V;

使用电解或陶瓷电容器之间是否存在任何差异?(与陶瓷电容器相比、电解电容器中的 ESR 较高、并且尺寸差、这是可以的)

但是、电容器存储电荷容量或其他方面有什么差异?

根据数据表、10uF (输入)和100uF (输出)电容器是否足够、或者我应该在输出端使用1000uF 等大电容器?

此致、

Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10uF 应为陶瓷电容器。 输出100uF 应该足以满足大多数应用的需求。 如果您需要较低的输出纹波电压、则可以增大输出电容器。