This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:关于最小输出电压

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62135, TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677891/tps62130a-about-vout-min

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件:TPS62130TPS62135

您好!

您能告诉我 TPS62130输出电压的情况吗?
客户将输出电压设置为0.86V。

数据表中显示的建议最小输出电压为0.9V。
另一方面、Vref 电压为0.8V。



TPS62130能否设置0.86V?
如果不好、
请告诉我设置风险。
请告诉我背景、0.9V 被指定为最小输出电压值。


此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    输出电压范围仅验证为低至0.9V。 可以将其设置为较低值、但这需要客户进行检查。

    此外、与 TPS62130A 相比、建议使用更新、更小、更精确的 TPS62135/6。 这些新器件支持低至0.8V 的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris San、

    感谢您的回答。

    我可以再问一个问题吗?
    当负载瞬态时序出现时、
    输出电压降至0.8V (VFB 电压)以下、
    该器件将运行哪种类型的操作?

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    与任何转换器一样、FB 引脚在瞬态期间将降至其调节电平以下。 然后、转换器将输出电压恢复到调节点。 该 IC 也是如此。