This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:示例电路板布局

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968-Q1, TPS22968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677523/tps22968-q1-example-board-layout

器件型号:TPS22968-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22968

大家好、

 TPS22968-Q1是否有"示例电路板布局"和"示例模板设计"?
数据表中没有信息。

注)
以下为 TPS22968 (非汽车)、 TPS22968 (DPU)和 TPS22968-Q1 (DMG)之间的封装尺寸略有不同。



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    我们目前没有 TPS22968-Q1的此图。 我已请求将其添加到数据表中、但这可能需要一些时间、因为必须确定尺寸并 生成工程图。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek-San、

    感谢您的支持。
    是否可以在 下星期中(~4月11日)之前准备图纸?
    我的客户现在正在设计电路板布局、并尽可能快地进行需求。

    我认为、如果我们等待下一次数据表更新、那么希望获取工程图本身、需要更多的时间。
    我将电子邮件地址放在以防万一的位置。
    yaita-k@macnica.co.jp

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    经过一些调查后、我们实际上已经有了这些图纸。 请参阅随附的文件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius