This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:有关不同 VDD 电压下 UCC27524阈值的问题

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27423
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718190/ucc27524-questions-for-ucc27524-threshold-at-different-vdd-voltage

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件:UCC27423

各位专家:

我们已在数据表中展示了使能阈值与温度间的关系曲线、涉及到 VDD=12V 和 VDD=4.5V、但客户想知道 VDD=15V 时的情况、您能提供什么帮助吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢您向我们提出这个问题。 该规格是在整个温度范围内确定的、以应对任何变化。 由于数据表或图表测试数据中没有 EN (或 IN)阈值与 VDD 电压间的关系图、因此我们可以假设此规格没有引起关注的显著变化。 任何 VDD 电压下的 EN 阈值都应相同。

    需要注意的是、在整个温度范围内、输入具有负温度系数、可在-40°C 时从230k 到140°C 时从130k。 这种上拉电阻变化将导致该引脚上的电压在整个温度范围内发生变化、但在整个 VDD 电压范围内保持恒定。

    希望这能解答您的问题、如果您有更多信息、请告诉我!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢您的回复、但我们仍然对数据表中的以下两个图感到困惑、我的意思是、在相同的温度下、如0C 和50C、您可以看到12V VDD 和4.5V VDD 下的 EN 阈值不同、您能帮助解释一下吗? 非常感谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    学友!!!!!!!!!!!

    老挝人民民主共和国你,你是怎么做的?

    如您所强调的那样、似乎对 VDD 有轻微的依赖性。 很明显、在 VDD=15V 时、阈值将上移。 让我让我们的同事看看我们可以在这方面找到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    谢谢 Don、

    只是想向大家介绍我到目前为止在这个网站上发现的内容。

    据我了解、增加的泄漏电流(例如、4.5V 时为22.5uA、12V 时为60uA、20V AMR 时为100uA)会在迟滞电路中产生更多电流(假设有一个从迟滞电路上拉至 VDD 的电流、这会使电流略有相关性)

    这种较高的迟滞电流等于比较器输入上的较高电势差、从而产生较高的电压阈值以及稍高的迟滞。 当 VDD=15V 时、我无法预测 EN 阈值、但是根据我们的了解、我们可以预测15V 阈值将非常类似于12v 阈值、或者大约高0.1V。 这在 UCC27423数据表的图27中很明显。
    此外、我认为输入阈值与 VDD 对阈值具有相同的相关性。

    希望我们在 Dons 帖子中提到的同事能够进一步澄清问题、
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我在实验室中运行了几个测试、发现当 VDD=15V 时、使能阈值的行为将符合电气特性、并且与数据表中的图10非常相似。

    谢谢、

    Carissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carissa、

    非常感谢大家的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    好久不见了,我都说得对了,下河~