This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1中的参数配置问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677874/bq27421-g1-parameter-configuration-issues-in-bq27421-g1

器件型号:BQ27421-G1

您好!

我将 BQ27421-G1与 Panasonic NCR18500A 2040mah 电池搭配使用。 BQ27421-G1菜单的规格大约为4个设计参数、这些参数需要进行配置才能实现目标电池的精确电量监测。

其中一个是锥率。 根据规格、锥率=设计容量/(0.1 *锥形电流)。
我在 BQ27421-G1和 NCR18500A 数据表中找不到锥形电流值。 有人能帮我配置锥度率吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshaya、
    您可以将锥形电流设置为所需的值、这就是您用于计算的值。 您不会在数据存储器中输入锥形电流、您输入的是锥形速率、这是您根据所选的锥形电流计算得出的值。