This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:TPS61087 SW 在高功率输出时短接至 GND

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718728/tps61087-tps61087-sw-shorted-to-gnd-when-high-power-output

器件型号:TPS61087

您好!

最近、我设计了一个使用 TPS61087的5V 输入、11.7V/600mA 输出升压电路。

在测试过程中、输出电压、SW 电压和 L 电流在100mA/300mA/600mA 输出下均非常稳定。 但是、当负载达到700mA 时、IC 会损坏。 SW 对地短路。 我将二极管从 BA260A 更改为 SL22、这会增加输出功率。 输出电流可达到740mA。 但是、当负载变为高电流达750mA 时、IC 断开。

我还测试了 TPS61087演示、当输出电流为750mA 时、IC 也会损坏。 在断开之前、峰值电感器电流未达到 MOSFET 电流限制。

您能帮助我检查损坏的根本原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否捕获了电感器电流的波形?  在测试期间、您是否获得了 SW 电压尖峰、尤其是在600mA-700mA 条件下? 如果输入电压为≥5V、则可提供5V 输入电压/11.7V 700mA 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    我还认为应该可以、但 IC 损坏了。 我还测试了 SW 电压、没有过压尖峰。 谢谢。

    您也可以测试 TPS61087演示吗? 我对电路板进行了两次测试、这与我的电路相同。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    输入电压是多少? 您是否在 TPS610's 输入电容处测试了输入电压?  是5V 还是远低于5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    直流电源供电。 5V 稳定电压、OCP 设置为5A。 谢谢。

    请尝试测试演示。 您也可能会遇到相同的问题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    板载测试正常。 在 Vin=5V 条件下、可以输出12V/800mA。 注意:此5V 是板载电压、而不是电源输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的测试和建议。
    您能否增大输出电流以检查电路板关断时会发生什么情况? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    我猜是 SW 和 MOS 漏极之间的寄生电感。 MOS 源极和接地之间的寄生电感会导致负电压尖峰断开 IC。 此外、肖特基的寄生电容值也是一个因素。 谢谢。

    此致、
    马丁·温
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在我的测试过程中、当 Vin=5V、Vo=11.7V、Iomax=1.1A 时、输出电压开始下降、进入电流限制模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    我再次测试两个板并找到最终原因。

    直流电源设置为2A 最大输出电流。 当 TPS61087输入电流达到电源输出电流时。 直流电源重新启动并具有高于6V 的输出过冲。 然后 TPS61087损坏。

    感谢您的帮助。

    马丁·温。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的更新。 所以这个帖子可以关闭!