This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:具有 LM350后置稳压器和放大器;反馈

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM2596, LMR23630, LM76003, LMR14030, LM43603, LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677784/lm2596-w-lm350post-regulator-feedback

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件:TL431LMR23630LM76003LMR14030LM43603LMR16030

我正在设计 LM2596T (可调版本) 和 LM350 3A 降压/线性电源、其输入为30V、-15V 可与 TL431搭配使用、输出为~0V、输出为~0-24V。  a.我应该在哪里获取 LM2596和 B 的反馈。如何将 LM350设置为下降~2V 以获得余量、但仍然不超过余量、因为它只是为了降低噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此论坛上提出有关 LM2596的问题。 如果这是一种新设计、我们建议考虑一些较新的器件、例如 LMR14030、LMR16030、LMR23630、LM43603、 LM76003等

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些器件中是否有一个采用通孔封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、所有这些都具有表面贴装封装。