This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-5-Q1:开关频率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678093/ucc2813-5-q1-switching-frequency

器件型号:UCC2813-5-Q1

你(们)好。

测试过程中发现、开关频率是预期频率的一半(预计为300kHz、已达到150kHz)。

得到的结果

此外、在 SLUS161E 中、我们找到了该注释

现在、RC 有100pF 和15K、得到大约330KHz。

您能否确认这是否正确、以及这些值是否在建议值范围内。

非常感谢、Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    感谢您关注 UCC2813-5-Q1。 是的、振荡器频率是开关频率的两倍。 100pF 和15KΩ Ω 是 R 和 C 的适当值。这些值将为您提供接近330kHz 的开关频率。

    此致、
    本·洛夫