This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUK7908-40AIE 开尔文源

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677447/buk7908-40aie-kelvin-source

主题中讨论的其他器件:CSD87350Q5D

我知道这不是 TI 器件(这是一个实验器件、数据表可以通过 DigiKey 找到)、但我想知道开尔文源的最大含义是什么;它显示在数据表中、连接到源端子、但它的意义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    功率 MOSFET 器件上通常使用开尔文源连接来改善和简化栅极驱动、通过使用开尔文源、您可以将栅极驱动信号从主开关电流路径中移出、从而提高栅极驱动的速度和完整性。
    我们在 TI 使用这种方法的一个示例是使用 CSD87350Q5D,该部件具有用于高侧 FET 的开尔文源连接,以提高开关速度和器件性能。

    克里斯…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文源是否与常规源隔离? 就像在中、我要将 BUK7908-40AIE 用于高侧开关(它具有电流感应输出) 对于电流模式 PWM 降压 SMPS、不希望浪费具有更高电压的电流感应电阻器、那么漏极驱动器可以将开尔文源安全地接地、也就是说、它比栅极的返回路径多了多少。 注意:上述应用只是一个示例、并非我真正使用它的目的、它是从开关控制器数据表中的示例电路派生出来的、因此如果它只是一个示例、但有任何错误、我不需要支持它。 我的实际应用是在线性稳压器中使用的、因此我不确定开尔文源是否与主电源不同、如果有、该应用是用于作为 LDO 稳压器的 MIC5156线性稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    问得好。

    开尔文源通常仅用于承载栅极驱动电流、因此开尔文源线连接到 FET 源(不是像放置时那样与常规源隔离) 导线通常仅用于处理栅极驱动电流、不能用于承载大量功率/电流。 关于我不知道该器件的具体组成,您需要联系 Nexperia 以获取详细信息。

    另一个需要指出的问题是、您的应用似乎是线性稳压器、我相信您知道这不是开关应用、因此开尔文感应不会给应用带来任何好处。 在这种情况下、最好不要连接开尔文感应、因为您不希望这是电路中的高电流/功率路径。

    此致
    Chris。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、对于上述示例应用的浮动栅极驱动器、您是否会将回路连接到开尔文源、但对于非浮动和高侧应用、只需将开尔文源保持浮动、就像线性应用一样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    开尔文源仅适用于高 di/dt 应用、例如开关应用。 由于这是一个线性应用、因此无需使用开尔文源。 无论栅极驱动是浮动还是非浮动,这都不会产生任何影响。
    您可以将开尔文源保留为无连接,或者,如果需要,可以将开尔文源和主源连接绑定在一起。 您可以将开尔文源连接到主源、因为开尔文源的电阻比主源高得多、因此电流将流经主源。 如前所述、您需要联系 Nlia 以了解其器件的确切结构、以确保我在此处所述的假设(开尔文源具有高得多的电阻、低电流处理源)是正确的。

    此致
    Chris