This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:如何选择电容器的数量和尺寸?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719179/lm5175-how-are-quantity-and-sizes-of-capacitors-chosen

器件型号:LM5175

去年、我在 WEBENCH 工具中多次使用 PSU 设计。 我注意到的一件事是、它们倾向于采用更多的小电容器来进行设计、而不是将它们冷凝到更少、更大的电容器中。 例如、以下设计(12V、8A OUT)最终得到9x 22 uF 1210电容、总输出电容约为200uF:

BOM:  

如何选择这些数量和尺寸? 它们是针对成本进行优化还是进行其他优化? 如果布板空间宝贵、我是否可以简单地更换2个100 uF 电容器并在途中? 似乎不必要地将大量器件添加到总元件成本和 PCB 布局中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    在市场中很难找到100uF (具有高电压)、或者封装可能非常大。 如果仅选择大型封装电容器、则可能无法优化布局。 我通常选择并联的小型电容器和大电容器。