This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:VSYS_MIN 电压调节

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678066/bq25896-vsys_min-voltage-regulation

器件型号:BQ25896

您好!

我们需要 VSYS 侧的恒定电压高于3.7V。 由于尺寸问题、我们不想使用另一个升压转换器。 是否可以配置 BQ25896、以便即使 VBUS 不存在且 VBAT 大约为3.3V、VSYS 也将保持在3.7V 左右。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不  当 VBUS 未连接电源时、bq25896将打开其 BATFET、该 FET 将电池连接到 SYS。  从电池到 SYS 没有升压转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助