This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:是否有用于24V 铅酸充电的开关解决方案?

Guru**** 2532530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24450, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677544/bq25703a-is-there-a-switching-solution-for-24v-lead-acid-charging

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ24450BQ24650

您好!

注意以下主题 https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/630768

是否有用于为24V 铅酸电池充电的开关解决方案? 以类似的方式提升或降压输入电压以实现所需的电荷  

BQ25703A 适用于12伏电池。

或者、是否需要首先构建开关转换器以实现所需的最大电压、然后在 上面标记 BQ24450?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有用于为24V 铅酸电池充电的集成降压/升压充电器解决方案。

    是的。 您可能需要在充电器前面构建开关转换器以实现所需的电压。 然后、标记到 bq24450。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这很有帮助。

    顺便说一下、我已经阅读了 SLA 充电应用手册、其中应使用热敏电阻来监测温度。

    但没有迹象表明应将热敏电阻放置在何处?

    a)您是否将其连接到电池本身?

    b)它是否仅监测空气温度? 在哪种情况下、如果假设电池温度不高于空气、这意味着恒定电流充电阶段应提早结束、以便电池有时间冷却到空气温度、然后再充满电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享应用手册。 您有链接吗?
    答:我认为热敏电阻应该连接到电池上。
    B.它应测量电池温度、而不是空气温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    下面是一个有关 SLA 充电的应用手册示例、其中涉及不同的 BQ24650部件:

    www.ti.com/.../slva437a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到 BQ24650评估板具有四层 PCB:

    www.ti.com/.../sluu444a.pdf

    在布局指南(第9页)中、它说:

    "二. 控制级和功率级必须单独布线。 在每一层、信号接地和电源接地仅连接在散热焊盘上。"

    4层电路板是必需的、还是2层电路板是令人满意的? 否则、使用此方法的成本会显著增加...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 SLA 充电的功率级别是多少? 我不建议您使用2层电路板、因为您会问这个问题、因为您可能会面临严重的热问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我关闭这个帖子。 它与最初的 bq25703A 主题无关。