This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bq4050 EVM 连接

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050EVM-561, BQ4050, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718899/bq4050-bq4050-evm-connection

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他部件:BQ40Z50

我的客户正在尝试使用 BQ4050EVM-561连接 BQ Studio,但存在持续连接和断开连接的问题。

每当按下 WAKE UP 按钮时、它都会暂时唤醒并连接、但几秒钟后、EVM 会再次与 BQ Studio 断开连接

在我的笔记本电脑上进行测试时也会发生同样的情况。

请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的电池组电压低于关断电压、则您将具有恒定关断功能。 为此、您在唤醒后需要至少3.5V 的电池电压。 请按照 DS 进行连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队,

     如您所见,我们能够与 BQ4050建立连接。 通过电阻分压器网络测量的电池电压为800mV。 当我尝试校准相同的电芯电压测量值超出范围时,会显示错误。

    我们尚未安装保险丝。 F1没有安装。  

    您能不能帮助我理解电池电压出现错误的任何原因? 我已将 DA 寄存器中的电池配置更改为4节  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管屏幕截图未显示 BQ4050 EVM 已连接、但由于断开 EVM 连接、我已在桌面上截屏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请拍摄您与 EVM 的连接照片、然后将其发送出去。 我已经使用 bq40z50 EVM 上的4050 FW 检查了4S。 它工作正常。 您的 Vbat 看起来正常。 不过、我对您的电池电压感到困惑。 将您在板上的 srec 发送给我。 我将有人在这里查看它。