This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压窗口监控器 IC

Guru**** 2925270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719638/high-voltage-window-supervisor-ic

主题中讨论的其他器件:TPS3701

大家好、

我想知道 TI 是否生产任何 HV 窗口监控 IC、我可以使用它来监控电池电压(最高可达30V)、以便在电池电压降至 A 级以下时禁用 P 沟道 MOSFET、并在返回 B 级时重新启用 (使 B 级> A 级)。

我看了 TPS3701、但不幸的是、它的输出引脚(我本来会连接到 P-MOS 栅极上的下拉电阻器)最高可达25V、但它肯定会出现>25V 的电压。

谢谢!
Aleks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksandar、

    遗憾的是、我们没有任何能够在输出上实现高达30V 最大电压的生产窗口监控器 IC。

    如果您确实找到了使 TPS3701正常工作的方法、请注意、只有 VDD 引脚可以偏置36V。 INA 和 INB 引脚只能经历6.5V 电压。

    谢谢、

    Ethan