This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:引脚31 CLK 上的连接

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677577/lmz34002-connection-on-pin31-clk

器件型号:LMZ34002

尊敬的先生/女士:

 

与 LMZ34002的数据表相同

它在   数据表中指出 CLK 引脚#31、被告知"如果未使用、将这个引脚与任何其他信号隔离"、并且我假设 引脚#31应该为 NC、因为我不使用任何外部时钟。

 

另一方面、我注意到 CLK 引脚#31在 EVM 电路中连接了 Vout。

哪一项是正确的?  


 

此致、

公里/小时

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成任何混淆。 任一选项都将起作用。 我建议隔离此引脚并将其视为 DNC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想它们在连接上存在冲突、RT 引脚应连接到 R8、DNC 引脚应隔离
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 很好的收获 EVM 的正确原理图将 R8连接到 RT 引脚30。 引脚31是隔离的。

    我将 努力 在用户指南中更正此问题。