This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:启动时输出过冲

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677518/lm5026-over-shooting-on-output-when-start-up

器件型号:LM5026

尊敬的:

对于 LM5026、当启动时、钳位电容器上存在非常高的过冲电压、这也会在启动时导致输出电压尖峰。

您认为这可以通过任何软启动方法消除吗?

是否有任何计算公式或应用手册?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    通常、使软启动时间更慢、您可以消除任何潜在过冲的风险。 我想知道您的 SS 电容器的电流值。

    LM5026数据表中的等式10可帮助您根据 CSS 的值计算 SS 时间、一旦您确定可以为更小的 TSS 计算 CSS。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    区域