This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:同时进行开路负载诊断和电流感应

Guru**** 2459140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678021/tps1h100-q1-open-load-diagnosis-and-current-sensing-at-the-same-time

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!  

我需要能够通过诊断检测开路负载情况、并且还需要具有电流感应功能。 在其他公司的某些产品上、它称为 MultiSense。  

我可以同时使用 TPS1H100的 A 版本或 B 版本吗?  

如果我了解数据表、我只能使用 B 版本进行电流感应、而使用此版本、我无法检测开路负载情况。  

我需要900mA 电流。

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    版本 B:只要负载电流低于电流限制且 IN 为高电平、CS 引脚就为模拟信号。

    SENSE 引脚 CS 在导通状态(IN 为高电平)下报告负载电流状态。 在导通状态和开路负载下、CS 电压电平低至接近0V。 在关断状态(IN 为低电平)和开路负载下、CS 电压为高电平= VCS、H、约为4.75V。

    系统是否需要更多诊断?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这意味着我必须监控 IN (如果是高电平还是低电平)、并与 CS 进行比较以检测开路负载?
    -如果 IN 为高电平并且 CS 电压接近0V,则唯一可能的情况是开路负载情况? 如果还有其他可能的情况,则我们无法确定我们所说的是开路负载。

    此致、
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    没错。 在导通状态下、如果 FET 中的电流为低电平、则 CS 接近0V。 您还在考虑其他哪些可能的情形?
    此致、Mahmoud