This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:结温估算?

Guru**** 2460010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677694/tps65320d-q1-junction-temperature-estimation

器件型号:TPS65320D-Q1

团队、

您是否有 Excel 计算器或其他用于估算 TPS65320D-Q1结温的器件? 我正在尝试查看是否可以在7.2V/650mA 下运行直流/直流、在5V/100mA 下运行 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    我无法在网上找到功率计算器工具、因此我将复制 Frank 以查看他是否有这种工具。

    但您可以使用这些公式计算功率损耗。

    PLOG_Loss =(Vin-Vout)* Iout
    Pbuck_loss = Pbuck - Pinductor - Pdiode

    其中

    Pbuck =[(Vout * Iout)/Eff]-(Vout * Iout)
    Pinductor = Iout^2 * LDCR
    Pdiode =[1 -(Vout/Vin)]* Iout * Vf (VF =整流二极管的正向电压)

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    我也没有工具。 您可以在数据表第8.2.1.2.11节"功率耗散"中找到更详细的计算方法。

    还请考虑 LDO 在禁用降压时直接由 VBAT 供电、因此需要将 VBAT 电压降至5V (@100mA?)。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、Frank、

    感谢您的帮助、我想知道是否有快速工具、但我想继续使用提供的公式进行估算。 谢谢!