This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:关于 MDT 的平均值

Guru**** 2924140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716026/lm5106-about-the-mean-of-mdt

器件型号:LM5106

您好!

我对 MDT 有疑问。
我了解 MDT 是图3中的"MDT =|DT1-DT2|"。
另一方面、在25度下、在 RDT=100kOhm 时测试 DT1和 DT2值510ns、在 RDT=10kOhm 时测试86kOhm。
为什么在数据表中定义 MDT?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu、您好!

    我是一名支持此器件的应用工程师、将会回答您的问题。

    我想确保我正确理解您的问题。 您在问为什么在数据表中定义 MDT?

    在许多设计中、如果您的目标是尽可能缩短死区时间、但希望确保栅极驱动器具有足够的死区时间、以便在另一个器件导通之前关闭一个器件、 您需要知道 LO 和 HO 驱动器的两次转换之间是否存在类似的死区时间。

    当没有死区时间功能时、大多数半桥驱动器要么具有传播延迟匹配参数。 死区时间功能的死区时间匹配参数。

    确认这是否回答了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的答复。

    我可以了解 MDT。
    它是 DT1和 DT2之间的时间差。
    但我在你的回答中有一些问题。

    Q1:Dt1和 DT2在数据表中定义为典型值。
    该值是否在 ATE 处进行测试?
    或者该值是否经过测试?

    Q2:如果 DT1和 DT2值是在 ATE 上测试的、MDT 是否意味着 DT1和 DT2之间的温差(-40~125)的变化?

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu、您好!

    参数表中列出的值在 ATE 处进行测试、除非有注释说明它是由设计指定的。 没有注释、因此在 ATE 处测试。

    死区 时间随温度的变化如图15和16所示。 表中的 MDT 规格是在25°C 下测试的参数

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的答复。

    我了解到 TI 在25度的条件下对数据表规格的 DT1和 DT2进行了测试(DT1=DT2 ->相同的时间)。
    但 DT1和 DT2仅在 RDT=100kOhm 和 RDT=10kOhm 的情况下进行测试。
    我认为 MDT 是为其他 RDT 电阻器外壳定义的。
    在其他 RDT 电阻器情况下(例如47K 欧姆)、DT1与 DT2不同。
    25度时、TI 将 DT1和 DT2的不同时间定义为低于50ns。
    这是我的想法吗?

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu、您好!
    图19中显示了 DT1和 DT2死区时间与电阻器值之间的关系、以说明死区时间与电阻器值之间的关系。
    正确的是、在表格中、MDT 只指定了100k 欧姆的电阻值。
    数据表中未显示其他 RDT 值的 MDT。
    25度时、100K 欧姆时的 DT1和 DT2时间差显示为50ns 典型值。 这不是最大规格。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的答复。

    > 25度时,DT1和 DT2与100K 欧姆的时间差显示为50ns 的典型值。
    ->您说“DT 在 ATE 处进行测试”。
      在 DT1和 DT2的 ATE 上正在进行哪种类型的测试?
      25度时、DT1和 DT2固定为510ns (RDT=100kOhm)和86ns (RDT=10kOhm)。
      为什么 Dt1和 DT2之间的差值定义为25度?
      我认为这是矛盾的。

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu、您好!

    非汽车器件的 ATE 测试温度为25摄氏度

    100k 欧姆时的 DT1和 DT2典型值为510ns、10k 欧姆时的典型值为86ns。 该时间的测量范围为从 LO 下降到 HO 上升或 HO 下降到 LO 上升、如数据表所示。

    MDT 是 DT1和 DT2之间的差值、由100k 欧姆 RDT 指定。 数据表中没有 DT1、DT2或 MDT 的最小和最大规格。

    数据表指定了最小和最大限值适用于整个温度范围。 除非另有说明、否则 TJ=25°C、VDD=12V、Hs=0V。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    25度时、DT1和 DT2固定为510ns (RDT=100kOhm)和86ns (RDT=10kOhm)。
    但 MDT 的定义是在25度时 RDT=100kOhm。
    为什么 DT1和 DT2之间的差值定义为25度?
    TI 是否会在 RTD=100k 欧姆且 ATE 时将 DT1和 DT2的时间设置为25度、不会?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    我们不保证 DT1和 DT2的值具有特定的电阻值。 数据表中列出的值为典型值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don -San、

    感谢您的支持。

    我知道 TI 不能准确保证该值。
    但是、我必须向我的客户解释数据表中该列出值的含义。
    我们不需要保证、只需了解数据表中该列出值的含义即可。

    典型值是多少?
    => DT1值和 DT2值是否由设计指定?
    => 25度测试、但 TI 是否接受了测试值误差的一定幅度?

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    与 TI d/s 典型值的典型情况一样(无 pun 预期)、它们在器件上市之前在一个小样本器件上测得。 这就是您在数据表上看到的值的来源。

    如果此参数对您的客户至关重要、则他们需要进行系统级分析并确定可以接受的参数。

    我们没有有关此参数的任何详细信息。