This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:UL94认证?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677552/bq25050-ul94-certified

器件型号:BQ25050

您好!

我想知道 BQ25050组件是否经过 UL 94-V0认证?

此致。

K. BENZAIED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡里姆
    以前没有进行任何认证申请。 哪种系统需要 UL94-V0认证? 系统中的所有组件是否都需要认证?
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的回答。

    我的应用是装有电池的医疗设备。

    医疗标准(ISO 61601-1)规定将 UL94-V0组件用于安全组件(电源连接器、保险丝...)。

    由于电池是一个危险组件、管理此电池的其他组件(充电和放电)必须经过 UL 认证。

    此致。

    Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:
    感谢您提供相关信息。
    此致、
    Eric