This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压电路

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677764/boost-up-circuit

1。 我们的器件规格为60瓦、12伏直流、5至6.67安培。 为了运行该器件、我们正在为其开发一个电源组。 我们选择了11.7伏7安锂电池。 因此、请为此提供升压电路。 如果可能、使用具有短路保护功能的充电电路。

此外、我们还有第二台设备、其中配有空气压缩机。 器件的规格为300瓦230 V 50 Hz AC 1.5安培我们也正在为该器件开发电源组。 它有一台压缩机、这意味着它将需要纯正弦波... 因此、我们选择了12V 或24V (可选) 35A 锂电池。 请提供从12V DC 到230V AC 50Hz 1.5A 的升压电路

我们使用的是锂电池、因为这些电池重量轻、但锂是易爆的。 因此、根据此要求、请提供解决方案。 (设备是医疗设备)