This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:需要程序运行方面的帮助

Guru**** 2458220 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569, BOOST-LP5569EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677942/lp5569-need-help-getting-a-program-to-run

器件型号:LP5569

您好!

我有 BOOST-LP5569EVM、并尝试让执行引擎运行程序。 我在另一个线程("Linux/LP5569:用于 LP5569的 Linux 设备驱动程序")中找到了一些示例程序、并尝试编写自己的程序、但无法使其运行。

(编辑:很明显我的原始帖子被改编了,所以这里又被改编了。)

我在 LP5569 EVM GUI 中执行了以下步骤:

1.将 CHIP_EN 设置为1并将电荷泵设置为 AUTO

2.我可以使用 PWM 滑块来控制 LED

3.在"Program"选项卡中,我将"Master Mode"设置为"Load program to SRAM"(所有三种引擎的模式都切换为"Load program to SRAM")

4.我单击"Load Hex File"并选择一个示例程序

5.我点击“上传到 LP5569”,需要一段时间。 (所有三种发动机的模式都已自动切换回"禁用")

6.我将主模式设置为“运行程序”

7.我将 Master Exec 设置为"Run"(运行)

=>所有 LED 都保持暗、在 LED 映射中、所有 LED 都保持未映射、如果我手动回读寄存器01h (LED_ENGINE_CONTROL1)、我读取0x00。

我是否错过了一个步骤或做了一些错误的事情? 您是否有有关如何运行程序的分步指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:
    是否可以在手册页面中检查 CLK 设置?
    请选择内部 CLK。 谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、这是我所遗漏的内容。 立即工作!